This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB46:ADS42JB46 SPI 逻辑电平1.8V 或3.3V?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB46

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060493/ads42jb46-ads42jb46-spi-logic-level-1-8v-or-3-3v

器件型号:ADS42JB46

大家好、

我对 SPI 控制信号的 ADS42JB46逻辑电平有疑问、  

1) 1)我 看到此 AD 器件可以同时支持1.8V 和3.3V、那么我如何选择1.8V 或3.3V 的逻辑电平?

2) 2)此外、我不知道为什么在数据表中、它 仅显示1.8V 逻辑电平、因为我知道3.3V 逻辑电平是:VIL <= 0.7V、VIH >=2.0V。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入引脚被设计成能够处理基于3.3V IO 的电压(大信号)。 您不必在您的侧执行任何操作。 这来自器件的栅极级设计。  

    VIH 和 VIL 阈值保持不变。 这意味着您将需要找到一个3.3V 缓冲器、该缓冲器可以匹配 ADS42JB46输入的 VOH 和 VOL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    那么、上图中的1.8V 逻辑电平意味着什么? 我不理解您的答案、这意味着 ADS42JB46只能为输入端口、、、、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NaN、

    无论输出驱动器是1.8V 逻辑还是3.3V 逻辑、ADC 上输入 CMOS 逻辑的 VIH 和 VIL 都保持不变。  

    如果您使用3.3V CMOS 输出驱动器来驱动 ADC 的输入、则需要确保您仍然符合数据表上的 VIH 和 VIL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    非常感谢、我还有另外两个问题、

    1) 1)因此、如果输入端口同时支持1.8和3.3V 逻辑电平、它是否可以支持2.5V 逻辑电平?

    2) 2)我发现一些 FPGA 板 I/O 端口将逻辑电平标记为"LVDS"(如 KC705)、但它还支持"单端" I/O、 我应该如何理解这一点、当我使用"单端" 模式时、逻辑电平是 LVDS 或什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、无论您的 IO 逻辑电平如何、ADS CMOS 输入 I/O VIH 和 VIL 都不会改变。 是的、它可以承受1.8V、2.5V 和3.3V IO 逻辑电平。 您需要确保满足 VIH 和 VIL 阈值。

    2.这是您必须在 Vivado 中设置的 IO 约束文件。 您将需要与 Xilinx 核实这一点。 TI 无法支持此问题。