This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:此时钟架构是否满足需求?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060414/adc12dj5200rf-does-this-clock-architecture-meet-the-needs

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMK04828

尊敬的先生/女士:

我们的电路板具有两个 ADC12DJ5200芯片、在特定应用场景中、需要获得20.8Gbps 的采样率、并且 LMX2594用于生成器件时钟并分别提供给 ADC12DJ5200。 相应的时钟架构如下图所示。

该时钟架构是否满足我们的需求?

此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poh、您好!

    我将使用 LMK04828参考时钟、而不是 HMC7044。 在 LMX2594上、我将连接其中一个 ADC 异相(交换 CLKP/CLKN)、以便您可以交错两个器件。

    此致、

    Rob