This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC12DJ5200的电源定序

Guru**** 2641015 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060426/adc12dj5200rf-power-sequencing-of-adc12dj5200

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600

尊敬的先生/女士:

在 ADC12DJ5200数据表的第194页、它提到了:必须使用电源正常输出和使能输入对稳压器进行定序、以确保在 VA19电源正常后启用 Vx11稳压器。 同样、只要 VA19电源电压下降或断电调节、Vx11稳压器就会被禁用。

这是否意味着可以同时为 VA11和 VD11供电?  

VA19和 Vx11之间是否存在加电时间要求? 我在数据表中找不到时序图。   

我们使用 TPS7A8400为 ADC12DJ5200供电。

此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poh、您好!

    是的、VA11和 VD11、两个电源都需要同时上电。

    ADC12QJ1600数据表中提供了更多有关电源排序的上下文、该数据表基于相同的 ADC 器件系列...这可能会有所帮助。

    "...上电时、1.9V 电源始终大于1.1V 电源。 在断电期间、只要1.1V 电源电压下降到稳压范围之外、就会禁用1.9V 电源。 斜升速率必须设计为1.9V 电源的压降不得低于 VA11或 VD11电源的0.5V。"

    此致、

    Rob