Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ5200RF 主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600
尊敬的先生/女士:
在 ADC12DJ5200数据表的第194页、它提到了:必须使用电源正常输出和使能输入对稳压器进行定序、以确保在 VA19电源正常后启用 Vx11稳压器。 同样、只要 VA19电源电压下降或断电调节、Vx11稳压器就会被禁用。
这是否意味着可以同时为 VA11和 VD11供电?
VA19和 Vx11之间是否存在加电时间要求? 我在数据表中找不到时序图。
我们使用 TPS7A8400为 ADC12DJ5200供电。
此致、
公里/小时