This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:在输出中收集的数据是指哪个周期的时间

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060332/ads1299-data-collected-in-output-refers-to-which-period-time

器件型号:ADS1299

尊敬的专家:

在上一个问题中、我询问了精确的采样时间、数据指的是哪个时间。 在您已回复的链接中،有一个关键句子:

"简而言之、任何输出样本实际上是不断采集的数千个样本的平均值、因此很难说出任何一个样本对应的时间点"

确切地说、我不想知道数据输出是指哪个单点时间、但数据平均的周期对我来说也很重要。 我的电路具有另一个以4Hz 频率打开和关闭的部件。 当 ads1299中的数据不收集数据时、我想让这个部件切换。 因为它会在 ADS 输出端产生4Hz 噪声、无法触发、因为我们在此频率周期中有重要数据。  

我已经处理这个问题 数月了、非常感谢您能解决这个问题。