This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:ADS1260 DRDY 未变低

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059171/ads1260-ads1260-drdy-not-getting-low

器件型号:ADS1260

您好!

  我正在为 ADS1260编写驱动程序。 寄存器命令的读取和写入工作正常。 但是、发出"start"命令后、DRDY 引脚未进入低电平。  

是否有解决此问题的参考代码/建议? 我在这个问题上已经停留了2个多星期、并检查了所有可能的原因。 非常感谢。

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您是否尝试切换 START 引脚以查看其是否正常工作? 这将表明 START 命令存在一些问题、或者可能是计时问题。

    如果这不起作用、则可能存在硬件问题。 这可能是电源电压下降、布局/接地方案不良、间歇计时等

    您是否愿意分享您的原理图? 如果您不想在公共论坛中共享此文档、您可以通过单击我的姓名来请求我作为朋友。 然后、我们可以通过私人消息共享信息。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

      我尝试切换 START 引脚、但它不起作用。 我将发送原理图。 请帮您检查一下?非常感谢。

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您应该能够使用 START 引脚使 DRDY 进行切换、甚至无需写入任何寄存器。 如果根据数据表为器件加电并切换启动、DRDY 应转换。

    这表明存在一些模拟问题。 我将在您发送原理图时进行回顾。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

      我仔细检查了硬件、发现 AVDD 不能正常工作。 修复后,启动引脚切换工作正常。 然后启动命令正常工作。 非常感谢您的大力支持。 我以前过多地关注软件方面...

    Martin