您好!
我正在为 ADS1260编写驱动程序。 寄存器命令的读取和写入工作正常。 但是、发出"start"命令后、DRDY 引脚未进入低电平。
是否有解决此问题的参考代码/建议? 我在这个问题上已经停留了2个多星期、并检查了所有可能的原因。 非常感谢。
此致、
Martin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Martin:
您是否尝试切换 START 引脚以查看其是否正常工作? 这将表明 START 命令存在一些问题、或者可能是计时问题。
如果这不起作用、则可能存在硬件问题。 这可能是电源电压下降、布局/接地方案不良、间歇计时等
您是否愿意分享您的原理图? 如果您不想在公共论坛中共享此文档、您可以通过单击我的姓名来请求我作为朋友。 然后、我们可以通过私人消息共享信息。
布莱恩