请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1294 我对 ADS12换到 SPI 模式有疑问。
数据表7.7开关特性表明 SPI 设置为 CPOL=0和 CPHA=1。
1.我想问是否可以通过更改寄存器来更改 SPI 模式。 如果您可以更改它、我还将询问您如何更改。
2.如果我无法更改、我想问您可以使用什么 SPI 模式。
谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.