This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:与开发套件相比、测试输入信号具有不同的偏移

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1058811/ads1298-test-input-signals-have-different-offsets-as-compared-to-dev-kit

器件型号:ADS1298

你(们)好。

背景

我们最近进行了一些测试、以将我们的定制设计(使用 ADS1298)与开发套件(ADS1298RECGFE-PDK -请注意"R")进行比较。 我们执行了2个不同的测试来比较信号:

  1. 测试输入信号
  2. 使用仿真器模拟方波

我们的观察结果是:

  1. 我们看到振幅是相同的;但是
  2. 信号的偏移是不同的


测试结果
我附上了一些供参考的图片:-

测试输入信号比较


方波信号比较



问题

  1. 这是预期的吗?
  2. ADS1298和 ADS1298R 的测试输入信号是否不同?
  3. 如果不是、有什么关于这种情况的想法?


请求有关故障排除步骤的建议(如果有)
如果这是意外的、您是否可以提供其他一些故障排除步骤?

提前感谢您。

此致、
Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    器件失调电压会因器件和通道而异(增益=6时为+/-500uV)、这是正常现象。 您可以通过将器件通道输入设置为输入短路并比较测试信号输出的偏移来验证这一点。 ADS1298和 ADS1298R 的测试信号之间没有差异。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    谢谢。

    我们进行了该比较、虽然幅度相同、但偏移不同。

    定制设计(ADS1298)

    开发套件(ADS1298RECGFE-PDK)

     

    偏移(mV) 偏移(mV)
    通道1 -0.07 -0.6.
    通道2. -0.14. +0.27
    通道3. -0.24. -0.23
    通道4 +0.06. -0.4.
    通道5. -0.1 -0.4.
    通道6. -0.09 -0.25
    通道7. +0.02 -0.28
    通道8. +0.02 -0.28

    尽管失调电 压之间的差异在+/-500uV 范围内、但我们很想了解  输入短路测试信号的结果差异是不同的。 请告诉我们。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    该器件包含八个独立的可编程增益放大器和每个通道的 ADC。 因此、由于设计匹配和制造差异、每个通道的失调电压将有所不同。

    谢谢

    -TC