Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298, ADS1298R
你(们)好。
背景
我们最近进行了一些测试、以将我们的定制设计(使用 ADS1298)与开发套件(ADS1298RECGFE-PDK -请注意"R")进行比较。 我们执行了2个不同的测试来比较信号:
- 测试输入信号
- 使用仿真器模拟方波
我们的观察结果是:
- 我们看到振幅是相同的;但是
- 信号的偏移是不同的
测试结果
我附上了一些供参考的图片:-
测试输入信号比较 
方波信号比较 
问题
- 这是预期的吗?
- ADS1298和 ADS1298R 的测试输入信号是否不同?
- 如果不是、有什么关于这种情况的想法?
请求有关故障排除步骤的建议(如果有)
如果这是意外的、您是否可以提供其他一些故障排除步骤?
提前感谢您。
此致、
Eric