This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:软件问题 GUI ADS131A04EVM

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130491/ads131a04evm-software-problem-gui-ads131a04evm

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131A04

ADS131A04EVM 有以下问题:

当我尝试将各种脚本导入 GUI 时、程序会关闭。

您能否给我发送一个 GUI 的有效 XML 脚本或解决方案

这样我就可以在程序不关闭的情况下将脚本加载到 GUI 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inigo、

    感谢您的发帖。

    您能否分享您正在使用的 EVM 板号版本和软件版本? 我知道我们在一段时间前更新了此 EVM、它使用了我们的精密主机接口(PHI)控制器板。 您使用的是此版本还是仅包含一个 PCB 的先前版本?

    此外、您能否共享您要导入的 XML 脚本?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    我使用的是 EVM 板的早期版本、该版本仅包含一个 PCB。
    这是我尝试导入的 XML 脚本:


    谢谢、

    Inigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inigo、

    很抱歉耽误你的时间。 我一直在努力寻找较旧版本的 EVM、但很不幸。 为了更好地为您提供支持、我想向您发送一个使用我们最新软件的更新 EVM。 我将通过电子邮件离线与您联系、以获取您的详细联系信息。

    同时、我建议您继续使用没有脚本功能的 EVM。 您仍然可以手动编辑任何所需的寄存器设置并收集/分析数据。

    **编辑:似乎新 EVM 当前正在重新补充。 我不确定该工具将会推出多快。 如果您对 ADS131A04还有其他疑问、请继续使用现有设置而不使用脚本功能、敬请告知。 **

    此致、

    Ryan