This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S021:CS/引脚行为

Guru**** 2930520 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121S021, ADC122S051, ADC101S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131397/adc121s021-cs-pin-behavior

器件型号:ADC121S021
主题中讨论的其他器件: ADC122S051ADC101S021

大家好、

 当 CS/引脚为低电平时、ADC121S021是否会继续执行转换?  

另一个双通道器件 ADC122S051具有以下说明、说明只要 CS/引脚为低电平、转换就会继续进行。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    对于 ADC101S021、转换时间由 SCLK 周期数和 SCLK 频率决定。 请查看数据表中的图1。  


    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    然后、我将假定 转换将 在 CS/引脚保持低电平时继续进行、并且它将仅取决于 SCLK -这是正确的吗? 请注意、在图1中、CS/引脚在16个时钟后确实变为"高电平"。  

    我要再次问的是、如果 CS/引脚一直保持低电平、 只要 SCLK 时钟周期、ADC101S021是否会继续执行转换以及输出 SDATA?  

    相比之下、ADC122S051的数据表明确指出、上述操作可在 CS/引脚保持低电平时完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    有更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    根据 SCLK、转换的第一个要点是正确的。

    关于 CS 永久保持低电平、如果 CS 永久处于低电平、器件将无任何可转换的内容。 采集时间是用于为内部采样保持电容器充电的时间。 此时间从第13个时钟上升沿开始、到 CS 下降沿结束。 如果 CS 一直处于低电平、则从不会发生下降沿。 因此、器件将仅采集。 如果器件处于"正在采集"状态、则不会进行转换。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的解释。 根据您的解释、我假设当  CS/引脚永久保持低电平时、单通道 ADC121S021/ADC101S021无法连续执行转换。  

    相比之下、2通道 ADC  ADC122S051 声明只要 CS/引脚保持低电平、器件就能够连续执行转换。 根据时序图、即使 CS/引脚保持低电平、ADC122S051似乎可以每16个时钟进入断电模式、这会 在 CS/引脚保持低电平时导致连续转换操作。  

    您能否告知是否有任何单通道 ADC 器件具有与 双通道 ADC ADC122S051类似的功能、可在不切换 CS/引脚的情况下执行连续转换?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:  

      您还在寻找其他哪些器件特性? 是否需要特定的采样率、通道数、ADC 类型(SAR 或 Δ-Σ)、分辨率等?

    我知道、ADS101x 和 ADS111x 系列具有连续转换模式、但它们是 Δ-Σ ADC、不确定它们是否符合必要的要求。  

    此致、
    Aaron Estrada