主题中讨论的其他器件: ADC122S051、 ADC101S021
大家好、
当 CS/引脚为低电平时、ADC121S021是否会继续执行转换?
另一个双通道器件 ADC122S051具有以下说明、说明只要 CS/引脚为低电平、转换就会继续进行。

谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当 CS/引脚为低电平时、ADC121S021是否会继续执行转换?
另一个双通道器件 ADC122S051具有以下说明、说明只要 CS/引脚为低电平、转换就会继续进行。

谢谢。
您好、Aaron、
然后、我将假定 转换将 在 CS/引脚保持低电平时继续进行、并且它将仅取决于 SCLK -这是正确的吗? 请注意、在图1中、CS/引脚在16个时钟后确实变为"高电平"。
我要再次问的是、如果 CS/引脚一直保持低电平、 只要 SCLK 时钟周期、ADC101S021是否会继续执行转换以及输出 SDATA?
相比之下、ADC122S051的数据表明确指出、上述操作可在 CS/引脚保持低电平时完成。
尊敬的 PY:
根据 SCLK、转换的第一个要点是正确的。
关于 CS 永久保持低电平、如果 CS 永久处于低电平、器件将无任何可转换的内容。 采集时间是用于为内部采样保持电容器充电的时间。 此时间从第13个时钟上升沿开始、到 CS 下降沿结束。 如果 CS 一直处于低电平、则从不会发生下降沿。 因此、器件将仅采集。 如果器件处于"正在采集"状态、则不会进行转换。
此致、
Aaron Estrada
您好、Aaron、
感谢您的解释。 根据您的解释、我假设当 CS/引脚永久保持低电平时、单通道 ADC121S021/ADC101S021无法连续执行转换。
相比之下、2通道 ADC ADC122S051 声明只要 CS/引脚保持低电平、器件就能够连续执行转换。 根据时序图、即使 CS/引脚保持低电平、ADC122S051似乎可以每16个时钟进入断电模式、这会 在 CS/引脚保持低电平时导致连续转换操作。
您能否告知是否有任何单通道 ADC 器件具有与 双通道 ADC ADC122S051类似的功能、可在不切换 CS/引脚的情况下执行连续转换?