This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:测量称重传感器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065099/ads112c04-measuring-load-cells

器件型号:ADS112C04

各位专家、您好!  

为了尝试了解 ADC、我正在进行一个要求读取称重传感器的项目。 如果对我的方法和问题有任何反馈、我将不胜感激!

对于该项目、我有任意要求:

-必须使用16位 ADC

-读取0-400磅,分辨率0.01磅

-精度为+/- 1磅

-必须将 PGA 增益设置为1 (我必须设计外部增益电路)

(许多其他 ADC 更适合此项目,但这是我的挑战)

我计划使用与 数据表第9.2.3节类似的电路。 根据我的要求,我必须使用16位的全范围来获得0.01lb 分辨率(总数>40000)。 如果我使用与9.2.3类似的5V 基准、我是否能够使用 ADC 的满量程范围?

从" 使用差分 Δ-Σ ADC 测量单端0至5V 信号"的内容来看、我认为我需要使用第3节中的方法。  

此外、对于为 ADC 的模拟输入构建增益电路、您还有什么建议或资源吗? 我也愿意接受任何其他16位 ADC 建议!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    支持此 ADC 的应用工程师正在休假。 我将在明天查看详细信息并将其反馈给您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    是的、当基准电压为5V 且增益为1时、您可以使用+/-5V 的满量程范围(FSR)。  

    您的信号是差分信号、因此您不应使用伪差分配置、这在 sbaa133a 应用手册的第3节中进行了讨论。 ADS112C04数据表图79中显示的电路方框图是一个很好的示例。

    ADS114S06/8ADS124S06/08 可作为替代解决方案、具有更低的噪声、尤其是在更高的数据速率下。

    TI 高精度实验室 ADC - ADC 噪声系列 (6.1 - 6.13) 为您和您 的项目提供了更有用的信息 、尤其是6.8节中的设计示例。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    有关计算系统总误差的后续问题-计算总体系统误差是否有任何资源或文件?

    第6.3节:我找到的最接近的放大器和 Δ-Σ ADC 设计示例(https://www.ti.com/lit/eb/slyy192/slyy192.pdf?ts=1641512020985&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS112C04)。 但这用于计算 RTI 噪声、而不是总体系统误差。

    如果相关、我的工作系统如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    可以从 TI.com 直接下载并安装在您的计算机上的免费工具: 模拟工程师计算器

    该工具集成了一个功能、用于计算系统级的总体未调误差(TUE)。 下面是此功能的屏幕截图:

    作为我们团队的应用经理、Art Kay 正在为该主题编写应用手册、不久将发布。

    此致、

    戴尔