This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:询问

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC8750, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065625/dac161s997-inquiry

器件型号:DAC161S997
主题中讨论的其他器件: DAC8750DAC8771

您好!

你好。 我有一位客户 正在使用 DAC16S997。 请查看下面他的查询以供您参考。  非常感谢。

我在寻找一些有关如何在环路供电3线模式下使用 DAC161S997的信息。 提供的信息适用于2线4-20mA 变送器和自供电。 回路供电的3线变送器

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    Joe 将在1月3日回到办公室时查看这一点。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    你好。 我想跟进 客户的询问。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、


    我们没有任何示例展示3线制变送器中的 DAC161S977。 通常、DAC161S997适合由回路供电的2线发送器应用。

    三线变送器具有一些共享电源和接地连接、然后是一个信号回路、用于传输来自回路的电流。 在该配置中、电源电压与环路是分离的。

    设置 DAC161S997的方法是、该器件根据数据表中的示例控制流经 BJT 驱动的总回路电流:

    BJT 设置电流从 COMA 流向 OUT。 因此、OUT 引脚相对于接地连接的电压将为负。 该器件由环路供电、环路的总电流将与发送器相同。 这就是 DAC161S997用作2线制变送器的方式。

    标准电流输出 DAC 更适合3线制变送器。 在这种情况下、电源和接地来自电源、电流可以直接输出。 DAC8750或 DAC8771的电流输出设置是该应用的合适选择。


    吴约瑟