主题中讨论的其他器件: DAC8750、 DAC8771
您好!
你好。 我有一位客户 正在使用 DAC16S997。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
我在寻找一些有关如何在环路供电3线模式下使用 DAC161S997的信息。 提供的信息适用于2线4-20mA 变送器和自供电。 回路供电的3线变送器
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。 我有一位客户 正在使用 DAC16S997。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
我在寻找一些有关如何在环路供电3线模式下使用 DAC161S997的信息。 提供的信息适用于2线4-20mA 变送器和自供电。 回路供电的3线变送器
此致、
Ray Vincent
射线、
我们没有任何示例展示3线制变送器中的 DAC161S977。 通常、DAC161S997适合由回路供电的2线发送器应用。
三线变送器具有一些共享电源和接地连接、然后是一个信号回路、用于传输来自回路的电流。 在该配置中、电源电压与环路是分离的。
设置 DAC161S997的方法是、该器件根据数据表中的示例控制流经 BJT 驱动的总回路电流:

BJT 设置电流从 COMA 流向 OUT。 因此、OUT 引脚相对于接地连接的电压将为负。 该器件由环路供电、环路的总电流将与发送器相同。 这就是 DAC161S997用作2线制变送器的方式。
标准电流输出 DAC 更适合3线制变送器。 在这种情况下、电源和接地来自电源、电流可以直接输出。 DAC8750或 DAC8771的电流输出设置是该应用的合适选择。
吴约瑟