This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643:有关 ADC3643的问题

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062205/adc3643-questions-about-adc3643

器件型号:ADC3643

尊敬的技术支持团队:

 我对 ADC3643有六个问题。

Q1在数据表第43页的8.5中、说明它可以在默认模式下运行、而不受 SPI 控制。 默认接口模式是什么?

该器件主要使用串行编程接口(SPI)进行配置和控制、但也可以使用串行编程接口(SPI)进行配置和控制
在不需要 SPI 接口的情况下以默认配置运行

Q2 是寄存器的默认值是否是每个寄存器值表的复位列中列出的值?
此外、默认状态是否与寄存器中的默认值不同?
(例如、在地址0x07的[2:0]上、表示返回000、直到它被 SPI 写入)。

Q3 DCLKIN 在 SPI (IN、OUT、Hi-Z)中选择双线模式之前、引脚的状态是什么?
如果在电源打开时输出、我们是否需要能够避免输出冲突?

Q4 关于第51页寄存器0x13的位0说明、在"... 寄存器0x07以及电子保险丝负载(0x12、D0)..." 0x13的拼写错误?

Q5 关于 REFBUF、如果差分时钟由外部基准设置而2Wire 模式由 SPI 设置、那么第43页的8.5.1是否特别不相关?

此外、在 SPI 中进行上述设置时、是否建议在 REFBUF 引脚的电路上进行处理?

第 64页的 Q6 InitializeSetUp 需要200、000个时钟进行校准。 我目前是否需要 DCLKIN?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD。

    TTD 表示:
    Q1在数据表第43页的8.5中、说明它可以在默认模式下运行、而不受 SPI 控制。 默认接口模式是什么?

    默认配置由 REFBUF 电压设置、并由用户选择。 默认选项显示在第43页的表8-11中。 REFBUF 电路上有一个内部上拉电阻器、因此真正的默认值由行表示(>1.7V)。

    [引用 userid="221405" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum 1062205/adc3643-questions-about -adc3643"]Q2 是寄存器的默认值每个寄存器值表的"Reset"列中列出的值?
    此外、默认状态是否与寄存器中的默认值不同?

    是的、寄存器的默认值位于复位列中。 ADC3643的默认接口为 DDR、除非 REFBUF 引脚被拉至小于0.1V (请参阅表8-1)。 将在数据表中添加注释、以便在下一修订版本中进行澄清。

    [引用 userid="221405" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum 1062205/adc3643-questions-about -adc3643]Q3 DCLKIN 在 SPI (IN、OUT、Hi-Z)中选择2Wire 模式之前、引脚的状态是什么?
    如果在电源打开时输出、我们是否需要能够避免输出冲突?

    加电时、ADC 将加载输出接口。 如果是 DDR、则无需 DCLKIN、该引脚将用作 CMOS 输出。 如果要使用2W 串行模式、则应将 REFBUF 引脚拉低(<0.1V)、以确保 DCLKIN 引脚不用作驱动器。 然后、可根据需要完成 SPI 配置以更改其他参数。

    [引用 userid="221405" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum 1062205/adc3643-questions-about -adc3643"]关于 第51页寄存器0x13的 Bit0说明、Q4在以下部分中为0x12:"... 寄存器0x07以及电子保险丝负载(0x12、D0)..." 0x13的拼写错误?

    这是一个排印错误、应为0x13。

    [引用 userid="221405" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum 1062205/adc3643-questions-about -adc3643"]关于 REFBUF 的 Q5、如果差分时钟由外部参考设置且2Wire 模式由 SPI 设置、则第43页上的8.5.1尤其不相关?

    REFBUF 引脚允许选择不使用 SPI 进行一些基本设置。 SPI 将覆盖 REFBUF 引脚设置的任何操作。 由于某些客户不想使用 SPI、因此此部分仍然相关。 如果不使用 REFBUF 引脚、请提供1.8VDC+。

    [引用 userid="221405" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum 1062205/adc3643-questions-about -adc3643"]Q6 InitializeSetUp 在第64页上需要200、000个时钟进行校准。 我目前是否需要 DCLKIN?[/QUERP]

    否、ADC 启动校准不需要 DCLKIN。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢你的答复。

    我还有三个问题。

    问题7. 单端时钟输入在第26页待定。 是0x0E 吗?

        单端时钟输入:此模式需要使用 SPI 寄存器 TBD 进行配置。

    Q8 我想考虑使用交流耦合差分时钟、外部1.6V 基准和2线模式。

    当 REFBUF 连接到 GND 并引导时、在将时钟设置为2000000进行校准后启用 SPI SEN。 (参见第64页的图10-1)
    虽然它是电路上的差分时钟、但默认设置是单端设置、因此应首先在 CLKP 侧输出要输出的时钟吗?
    (CLKN 侧将通过一个电容器连接到0V。 在用 SPI 进行差分设置后,CLKN 端也将输出)"

    Q9 我想使用交流耦合差分时钟、外部1.6V 基准、2线模式。
    当我将 REFBUF 连接到 GND 并启动它时、它进入内部基准模式。 是否可以从外部提供1.6V 基准电压?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    [引用 userid="221405" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum 1062205/adc3643-questions-about -adc3643/3932732#3932732"]

    问题7. 单端时钟输入在第26页待定。 是0x0E 吗?

        单端时钟输入:此模式需要使用 SPI 寄存器 TBD 进行配置。

    [/报价]

    是的、这应该是寄存器0xE。

    [引用 userid="221405" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum 1062205/adc3643-questions-about -adc3643/3932732#3932732"]

    Q8 我想考虑使用交流耦合差分时钟、外部1.6V 基准和2线模式。

    当 REFBUF 连接到 GND 并引导时、在将时钟设置为2000000进行校准后启用 SPI SEN。 (参见第64页的图10-1)
    虽然它是电路上的差分时钟、但默认设置是单端设置、因此应首先在 CLKP 侧输出要输出的时钟吗?
    (CLKN 侧将通过一个电容器连接到0V。 在用 SPI 进行差分设置后,CLKN 端也将输出)"

    [/报价]

    如果由于 AVDD 的内部弱上拉电阻(1.8V)而未在 REFBUF 引脚上强制施加电压、则默认设置为单端。  如果您强制 REFBUF 引脚的电压小于0.1V、则默认设置实际上是差分时钟输入。 实际上、您可以使用该 REFBUF 引脚控制 ADC 的默认状态、并可以在校准后使用 SPI 接口修改其他设置(如有必要)。

    [引用 userid="221405" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum 1062205/adc3643-questions-about -adc3643/3932732#3932732]Q9 我想使用交流耦合差分时钟、外部1.6V 基准、2线模式。
    当我将 REFBUF 连接到 GND 并启动它时、它进入内部基准模式。 是否可以从外部提供1.6V 的基准?[/QUEST]

    如果 ADC 处于内部基准模式、我建议您不要使用外部1.6V 电源来驱动 VREF 引脚。 看起来没有可直接满足您需求的 REFBUG 引脚状态。 我建议使用1.8V 状态(差分时钟、外部基准、DDR)、然后在校准完成后通过 SPI 将输出接口更改为2线模式。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢你的答复。

    您对问题8的回答。 如果我根据   "表8-11切换差分和单端输入、 REFBUF 电压电平控制电压基准选择"。

    ーーーーーーーーーーーー μ A

    如果由于 AVDD 的内部弱上拉电阻(1.8V)、REFBUF 引脚上没有强制电压、则默认设置为差分。  如果您强制 REFBUF 引脚的电压小于0.1V、则默认设置实际上是单端 时钟输入。 实际上、您可以使用该 REFBUF 引脚控制 ADC 的默认状态、并可以在校准后使用 SPI 接口修改其他设置(如有必要)。

    ーーーーーーーーーーーー μ A

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    对于您建议的问题9的答案、我还有其他问题。

    Q10在 REFBUF 设置为1.8V 的情况下进行校准后、我考虑使用 SPI 设置2线模式。 在这种情况下、DCLKIN 在上电后立即"输出"、但由于 DCLKIN 在使用 SPI 更改设置后用作"输入"。 然后、处于"输出"状态的 DCLKIN 和外部电路的输出被连接。

    我是否需要避免这种情况? 请告诉我是否有推荐的方法。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    为了避免在 REFBUF 引脚上使用1.8V 电压时在多功能引脚上使用两个驱动源(DB1、CMOS 数据输出/ DCLKIN 串行输入)、我建议将 DCLKIN 驱动器(来自 FPGA/Processor/ClockingTree 等)放置。 在待机或三态模式下运行、同时 ADC 正在进行初始配置。 将 ADC 数据接口从 DDR 模式配置为2Wire 串行模式后、即可启用 DCLKIN 驱动器。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您对问题10的回复。

    如何关注我之前发布的内容。

    ===========μ A

    您对问题8的回答。 如果我根据    "表8-11切换差分和单端输入、 REFBUF 电压电平控制电压基准选择"。

    ーーーーーーーーーーーー μ A

      如果由于 AVDD 的内部弱上拉电阻(1.8V)、REFBUF 引脚上没有强制电压、则默认设置为差分。  如果您强制 REFBUF 引脚的电压小于0.1V、则默认设置实际上是 单端 时钟 输入。 实际上、您可以使用该 REFBUF 引脚控制 ADC 的默认状态、并可以在校准后使用 SPI 接口修改其他设置(如有必要)。

    ーーーーーーーーーーーー μ A

    ============μ A

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我认为我对  问题8的答复不正确。 当 REFBUF 引脚被拉至高电平(1.8V)时、时钟输入为差分输入。 如果这里还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我还有其他问题。

     

    问题11.  

    我对差分模拟输入的范围有疑问。

    第7页上 ADC 模拟输入的 FS (输入满量程)被描述为 Vp-p = 2.25V。 将以 VCM 为中心的差分模拟信号 Vp 和 VM 输入到 AINP 和 AINM。

    哪一项是正确的、(1)或(2)?

     

    (1) Vp 和 VM 分别允许 Vcm±0.56V 的振幅、Vp-VM 的范围为-1.125V 至1.125V。

    (2) Vp 和 VM 分别允许 Vcm±1.125V 的振幅、Vp-VM 的范围为-2.25V 至2.25V。

     

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    满量程输入用于差分输入。 因此、Vp -(-) VM = 2.25Vpp。 我认为(1)是正确的解释。

    此致、

    Dan