This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:跟踪状态前的 DOUT 信号

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064918/adc128s102-dout-signal-before-track-state

器件型号:ADC128S102

您好!

你好。 我有一位客户正在使用  ADC128S102。 请查看下面他的查询以供您参考。  非常感谢。

我正在处理 FPGA 代码、以从 ADC128S102器件读取信号。 数据表中提到"当 CS 处于高电平时、ADC 的 DOUT 引脚处于高阻抗状态、当 CS 处于低电平时、该引脚处于活动状态"。

DOUT 引脚在高阻抗状态下是逻辑高电平还是逻辑低电平? 我是否可以假设 DOUT 引脚在 CS 处于高电平时始终为逻辑高电平、在 CS 处于低电平时在跟踪状态之前始终为逻辑低电平?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    ADC128S102/CS 线路上的 DOUT 既非高也非低电平为高电平。  如数据表所述、它处于高阻抗状态。  这意味着 DOUT 本质上是浮动的-没有任何因素将其驱动到任何特定的逻辑电平。  当您拉低/CS 时、DOUT 在器件处于跟踪模式时、通过前四个下降时钟沿被驱动为低电平。