This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D500:VCMO 负载

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063320/adc08d500-vcmo-loading

器件型号:ADC08D500

您好!

针对 VCMO 负载的数据表建议值不超过100uA 和80pF。

 如果 CL=100nF、Riso 的值应该是多少?

 如果 Riso 太小、会产生什么后果? VCMO 输出是否会振荡?

提前感谢您的参与。

N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您是否打算在缓冲放大器的输入端悬挂一个 CLoad?

    我认为、如果给出上述界限 、100uA 和80pF、使用 SPICE 仿真器将有助于根据特定放大器确定正确的 Riso 值。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、主要问题是该节点不会振荡。 它会将该节点的负载降低、这可能会导致 ADC 内部出现问题。 使用缓冲放大器绝对是在电路应用的其他地方使用该基准电压的正确方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    感谢您的回答。

    我的问题是 VCMO 输出在内部用作反馈以调节 VCMO 输出。 在这种情况下、添加具有弱 Riso 的大型 CLoad 会使相位裕度恶化并导致潜在的 VCMO 不稳定。 不过,从你的消息中,我知道情况并非如此。 您可以确认吗?

    谢谢、此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我会仔细检查您的情况、以确保我没有错过任何东西。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nicolas、

    我检查了这个、我的确认是正确的。

    该节点上的100nF 不会导致问题。 Vcmo 输出实际上是 ADC 内部实际使用内容的缓冲副本、因此加载电容器不会导致问题。 请注意、在交流耦合模式下运行时、Vcmo 引脚被拉至接地(这是交流耦合的选择机制)。 在直流耦合模式下、Vcmo 电压用于设置驱动差分放大器的共模。

    如果需要在该放大器的输入端放置100nF 的电阻器以降低噪声、我建议选择足够大的电阻器值以提供一些滤波效果、并且足够小、以便不会因放大器的输入偏置电流而产生明显的直流误差。

    下面是该器件旧 EVM 上 Vcmo 上加载的快照。

    此致、

    Rob