This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:压摆率

Guru**** 2813495 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA828, DAC11001A, DAC11001B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064172/dac11001a-slew-rate

器件型号:DAC11001A
主题中讨论的其他器件:OPA828DAC11001B

压摆率似乎取决于斜率方向、请参阅屏幕截图。 这是使用 OPA828 (和另一个线路驱动器)进行缓冲的 DAC 输出。 初始化参数是0x02000200和0x06000080、在这个0x01FFFFF0和0x01000000被重复发送到 DAC 后、生成一个满量程矩形波形。 我还尝试了一些其他设置、但这没有帮助。 这种非对称行为的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jurgen、

    您的 DAC 的电压输出范围是多少? 您的 OPA828的电源电压是多少? 当器件退出过驱时、稳定时间会更慢、有时称为过驱恢复。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jurgen、

    此外、您能否共享以下信息。

    1.波形有两个独立的 DAC 通道(一个用于正斜率,另一个用于负斜率),还是 单通道,两个图都合并。

    2. 分享您的信号链原理图   

    3.您的 SCLK 频率是多少,共享 SPI 示波器捕捉(两次连续写入)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    此设计适用于+-10V、DAC、运算放大器电源为+-15V

    这是另一个屏幕、现在输出端具有+-1V 电压、而无需更改硬件上的任何内容。 两个斜坡的行为仍然不同。

    此致、
    Jürgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安布、

    示波器设置为在两个边沿上触发、并设置为持久显示-因此仅涉及一个 DAC。

    SCLK 频率设置为10MHz、在下一个屏幕截图中、您会看到绿色的输出现在也在-1V 和+1V 之间切换、SPI 信号也是如此。

    此处列出了 DAC 原理图、基本上绿色 DSO 迹线是 DAC_OUT、中间有另一个缓冲器。 我使用高阻抗探针检查该端是否没有问题。 VREFP 为+10V、VREFN 为-10V。PCB 上没有 C53。

    此致、
    Jürgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jurgen、

    感谢您提供的信息,我将会向您回复。  

    1.您能否尝试+10V 至0V 的测量值、 将 VREFP 更改为10V、VREFN 为0V。  

    寄存器设置和共享快照

    0x02000100 //参考范围10V

    什么是 DAC 电源电压?   AVDD =? V,DVDD =?V,IOVDD =? ,VSS =? VSS =?

     

      

        

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安布、

    这是 VREFN 设置为0且参数更改为0x02000100时的屏幕截图。

    AVDD =+5V、DVDD =+3.3V、IOVDD =+3.3V、VCC =+15V、VSS =-15V

    此致
    Jürgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jurgen、

    我与我的设计团队进行了检查、并期望有行为。 它不是对称的。  与上升时间相比、下降时间更大。  

    我想了解您的应用程序吗?  任何关键的压摆率规格。

    DAC11001B  是 DAC11001A 的改进版本、可在上升和下降时间获得对称行为。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安布、

    当前 的应用是纳米级定位、但我的电路板更是通用设计。

    我真的很想测试 DAC11001B、但没有机会在网站上申请样片、我的任何经销商都找不到它。

    此致
    Jürgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jurgen、

    该器件在几天前发布、可能需要一些时间才能启用免费样片。

    等待一周时间并检查。  

    如果未在 TI.com 中启用、我会与内部团队联系以安排样片。

    此致

    安布 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!