主题中讨论的其他器件:OPA828、 DAC11001B
压摆率似乎取决于斜率方向、请参阅屏幕截图。 这是使用 OPA828 (和另一个线路驱动器)进行缓冲的 DAC 输出。 初始化参数是0x02000200和0x06000080、在这个0x01FFFFF0和0x01000000被重复发送到 DAC 后、生成一个满量程矩形波形。 我还尝试了一些其他设置、但这没有帮助。 这种非对称行为的原因是什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
压摆率似乎取决于斜率方向、请参阅屏幕截图。 这是使用 OPA828 (和另一个线路驱动器)进行缓冲的 DAC 输出。 初始化参数是0x02000200和0x06000080、在这个0x01FFFFF0和0x01000000被重复发送到 DAC 后、生成一个满量程矩形波形。 我还尝试了一些其他设置、但这没有帮助。 这种非对称行为的原因是什么?

您好、安布、
示波器设置为在两个边沿上触发、并设置为持久显示-因此仅涉及一个 DAC。
SCLK 频率设置为10MHz、在下一个屏幕截图中、您会看到绿色的输出现在也在-1V 和+1V 之间切换、SPI 信号也是如此。

此处列出了 DAC 原理图、基本上绿色 DSO 迹线是 DAC_OUT、中间有另一个缓冲器。 我使用高阻抗探针检查该端是否没有问题。 VREFP 为+10V、VREFN 为-10V。PCB 上没有 C53。

此致、
Jürgen μ A