Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8775EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8775、
尊敬的 TI:
我最近开始使用 DAC8775 EVM 对模拟输出进行少量测试。 在我的测试期间、2个 EVM 板出现故障。
在 DAC8775 IC 上为两个 EVM 在同一位置发现了一个小孔切屑。 总共4个 EVM 无法正常工作、其他2个 EVM 存在不同的问题。
请找到 DAC8775切屑的图像。
电路板1:

电路板2:(仅为 J2提供24V 电源、 移除了 JP11、JP9和 JP13时使用内部 LDO。 根据数据表、未连接 USB 软件狗和跳线设置)
开箱即用、出现了该问题。

IC 引脚图:

您能不能检查 IC 裸片的此区域中存在哪个电路、这将有助于了解 IC 损坏的原因。
导致这种情况的原因是什么?
谢谢、
Manikanta。