This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:DAC8775 IC 切屑

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8775EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063224/dac8775evm-dac8775-ic-chipping

器件型号:DAC8775EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8775

尊敬的 TI:

我最近开始使用 DAC8775 EVM 对模拟输出进行少量测试。 在我的测试期间、2个 EVM 板出现故障。

在 DAC8775 IC 上为两个 EVM 在同一位置发现了一个小孔切屑。 总共4个 EVM 无法正常工作、其他2个 EVM 存在不同的问题。  

请找到 DAC8775切屑的图像。

电路板1:

 

/resized-image/__size 320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/73/pastedimage1639663762617v6.png

电路板2:(仅为 J2提供24V 电源、 移除了 JP11、JP9和 JP13时使用内部 LDO。 根据数据表、未连接 USB 软件狗和跳线设置)  

开箱即用、出现了该问题。  

/resized-image/__size 320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/73/pastedimage1639663135719v4.png

IC 引脚图:  

/resized-image/__size 320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/73/pastedimage1639665672955v8.png

您能不能检查 IC 裸片的此区域中存在哪个电路、这将有助于了解 IC 损坏的原因。  

导致这种情况的原因是什么?

谢谢、

Manikanta。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    通常、如果器件上存在极端的电气过载、就会发生这些类型的"孔洞"。  您在测试期间是否对输出有任何负载? 您是否有可能在为电路板通电时反转-24V 电源? 在该事件期间、24V 输入端的电流负载是多少?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我之前对 DAC EVM 使用了空载。 对于电源、我非常注意 EVM 的极性、我使用外部24V SMPS 为 EVM 供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta、


    此帖子类似于另一个帖子。 您是否在同一组中工作?:

    e2e.ti.com/.../dac8775evm-boards-spoiled-after-only-a-short-time-using-it-and-spi-lines-are-not-working-properly-after-that

    在该帖子中、安装了 JP9和 JP11、而卸载了 J13。 在该配置中、DVDD 由 J1连接器提供、DVDD 电源由 SM-USB-DIG 提供。 以这种方式运行器件没有任何问题。 在您的情况下、您已卸载 JP9、JP11和 JP13。 在这种配置下、DVDD 电源来自器件上的 DVDD LDO。 这是 EVM 的正常 DVDD 配置。 我不希望这两种配置都会造成任何损坏。

    现在、我们仍然需要检查电源连接和数字连接。 您的电源使用的是什么? 这是否有过压的可能性? 连接应连接到 J2、但我通常使用削波引线并将电源连接到 TP18 (PVDD/AVDD)和一些接地测试点。 此外、您的电源是否具有任何电流限制? 我通常会为具有某种限流电源的电路板加电、以确保我已正确连接所有组件。

    之后使用 SM-USB-DIG 将其连接到您的计算机并运行 GUI? 使用 SM-USB-DIG 时、软件狗和板可能会在连接中偏移。 我从未以这种方式损坏过器件、但这是可能的。 如果连接偏移、则 GUI 肯定没有响应。 如果您使用的是不同的控制器、您使用的是什么? 您是否已检查该连接的输出电压并查看其是否与器件兼容?

    运行时、器件是否工作了一段时间、然后损坏了? 或者损坏是否立即发生? 我只是想检查这是不是接线错误的问题、还是配置中有一些组件。

    查看器件和损坏位置、很难知道该部分是什么。 它非常靠近基准和 AVDD 引脚。 最接近的引脚看起来像 REFGND 引脚、但我不确定这是引脚还是损坏的区域。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    是的、我们是间接联系的、两者都面临不同的问题。 我有2个具有 IC 屑的 EVM 板、而 Dinie 有2个具有 SPI 问题的 EVM 板。

    1) 1) 您的电源使用的是什么? 我将24V SMPS 用于电路板电源、我应该已经使用了具有电流限制的电源来保护 EVM。

    我检查了 SMPS 过冲和下冲以及纹波系数、所有值 都正确、通过示波器进行了测试。

    2) 2)之后、使用 SM-USB-DIG 将其连接到您的计算机并运行 GUI?  是的、对于 DVDD 的内部 LDO、我将 SM-USB-DIG 连接到计算机和 GUI。 即使 在连接中存在偏移、我也认为不可能发生切屑。 是的、GUI 不工作、GUI 检测到 EVM、但在复位时、所有警报都为高电平。

    3) 3)如果您使用不同的控制器、您使用的是什么? 我使用的是具有 SPI 线路的 STM32控制器。 STM32为3.3V SPI、DAC EVM SPI 为5V。 STM32可以处理5V SPI 线路、因此我没有 使用电平转换器。   

    4) 4)运行时、器件是否工作了一段时间、然后损坏了? 是的、对于 Dinie EVM、电路板工作了一段时间、之后的 DAC 在 SPI 线路上出现故障。

    5) 5)我确定它不是由于接线错误、我在每次上电之前检查了连接

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta、


    当然、我建议电源应该有一个电流限制、以确保在设置中不会出现问题。 我始终这样做是为了确保电路板设置正确、以防输出短路问题。

    首先、我将使用具有 SM-USB-DIG 的 EVM。 虽然 SM-USB-DIG 与 STM32不同、但它能够评估 EVM 并发送适当的数字信号。 我一直在使用 DAC8775EVM 评估一些设置问题并检查降压/升压转换器的效率、并且电路板没有任何问题。 我建议使用 SM-USB-DIG、因为我认为这是一个非常好的控制器设置、不会出现任何兼容性问题。 我会进行一些基本设置、以确保您检查器件的工作方式与您认为的一样(为器件、基准和 DAC 设置加电)、并设置一些 DAC 配置。

    如果您仍在使用外部 STM32控制器、我认为3.3V SPI 线路应与 DVDD 电源匹配。 为此、DVDD 是输入、而 DVDD_EN 应为低电平、以便 DVDD 可以是电源输入。 DVDD 的工作范围低至2.7V。

    如果 Dinie 的电路板运行了一段时间、然后停止工作、我想知道电路板损坏时是如何设置的。 我可能可以为您提供几个更换板、但我想确保您不会重复损坏。

    获取 EVM 后、您对跳线设置进行了哪些修改来设置电路板? 您如何连接电路板? 您能否使用电源和微控制器线路的物理连接来展示电路板的图片? 您如何连接 DVDD? 此外、如何首先开始使用 STM32配置器件? 您首先向器件发送哪些配置。

    在器件加电并进行配置后、如何加载器件。 您是否在改变负载? 您正在测试哪些 DAC 输出设置?

    同样、我只想知道、确保您不会损坏更多电路板。 如果您向我发送信息、我很可能会复制您的设置并使其正常工作。


    吴约瑟