请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131A04 大家好、
我的客户正在考虑使用具有3.3V IOVDD 的8.192MHz 外部时钟的情况、即使推荐值 IOVDD >2.7V 是16.384MHz。 请帮帮我回答以下问题。
- 问题1. 当 IOVDD 高于2.7V 时、为什么建议的时钟加倍?
- 问题2. 当外部时钟为8.192Mhz 且 IOVDD 为3.3V 时、有什么问题?
此致、
Kazuto