This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:具有3.3V IOVDD 的8.192MHz 外部时钟

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062852/ads131a04-8-192mhz-external-clock-with-3-3v-iovdd

器件型号:ADS131A04

大家好、

我的客户正在考虑使用具有3.3V IOVDD 的8.192MHz 外部时钟的情况、即使推荐值 IOVDD >2.7V 是16.384MHz。 请帮帮我回答以下问题。

  • 问题1. 当 IOVDD 高于2.7V 时、为什么建议的时钟加倍?
  • 问题2. 当外部时钟为8.192Mhz 且 IOVDD 为3.3V 时、有什么问题?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsumi-San、

    让我与团队讨论、并在一天或两天内回复您。

    谢谢、

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsumi-San、

    问题1:

    与团队交谈时、可以清楚地看到 、当 IOVDD 较高时、器件内的数字逻辑可以使用更快的时钟运行。 这就是我们将该范围拆分为高于和低于2.7V 的原因。

    话虽如此、 建议运行条件中的标称规格应解释为"我们通常在现场看到的情况"。 换句话说、如果用户的 IOVDD 大于2.7V (或3.3V)、我们倾向于看到他们的 CLKIN 信号使用~16MHz。 它应该向以前从未使用过设备的用户提供直觉。

    问题2:

    话虽如此、经验丰富的客户应忽略标称建议的工作条件、并专注于最小和最大值。 考虑到这一点、在8.192MHz 时使用3.3V = IOVDD 不存在问题、因为它处于最小和最大规格范围内。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole、您好、感谢您的回答!