This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:串行时钟频率计算

Guru**** 2506775 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062620/ads130e08-serial-clock-frequency-calculation

器件型号:ADS130E08
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

大家好、

我将 ADS130E08用于我的应用、以3ksps 的速率同时对6个通道进行采样。 我的问题是、

如何计算 SPI 时钟从 ADC 读取数据所需的时钟频率?

2.数据表中规定的 SCLK 和 CLK (主时钟)之间的区别是什么?

如何将 ADC 的采样频率更改为所需的值、如3ksps 或5ksps?

4.如果使用内部时钟、是否需要使用 CLK?

此致、

葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    欢迎访问数据转换器论坛! 我将不按顺序回答您的问题、因为这样会更好地传递信息。

    问题2.

    我强烈建议您观看有关 ADC 的 TI 高精度实验室视频系列、以开发您的专业知识。 我从基本操作迷你系列(大约8:36)中获取了这张幻灯片 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-sar-delta-sigma-basic-operation 

      

    如您所见、Δ-Σ 需要一个主时钟(以前称为主时钟)、该时钟可以是外部时钟或内部时钟、然后降压到调制器时钟、然后进一步降低到数据速率。 但是、数据速率通常不是客户的可选参数、但 OSR 是、 可以通过计算来了解数据速率。

    这与 SCLK 无关、因为调制器在转换时持续工作、并且使用 SPI 接口从   寄存器中实际获取转换结果。 这将回答 您的第二个问题。

    问题3和4.

    此时、您只需通过数据表查找这些值即可。 我将以 ADS130E08数据表为例进行分析:

    我想首先指出有关"8ksps"固定 采样率文本的文本。  如果使用内部振荡器来生成主时钟(f_CLK)、这是令人困惑的、但事实是这样。  如果我要更改文本、我会明确指出 OSR 和调制器时钟(f_MOD)调节在器件内是恒定的、如果用户想要从8kSPS 采样率进行更改、则必须更改为外部时钟模式。

    这解释了内部振荡器频率预期 f_CLK (或主时钟)为2.048MHz 而不是一个值范围的原因。 通过使用其余信息、我们了解到 f_MOD (或调制器时钟)为256kHz (或2.048MHz/8)。 这样、我们就可以发现 OSR 为32 (或256k/8k)。

    因此、如果我需要3kSPS、我将需要 96kHz (或32*3k)的 f_MOD、这会导致768kHz 的 f_CLK。 我将让您计算5kSPS 所需的值

    与 ADS131E08相比、您可以知道输入时钟范围更宽、并且有一个 OSR 寄存器位、因此您应该保持一个恒定的 f_CLK 并更改 OSR 以在不同的采样率之间快速变化。

    问题1.

    最后、我要说、我们对 SCLK 应该是什么有两个限制。 第一个限制是它不能超过20MHz (1/50ns)。 电气特性部分对此进行了概述。

    另一个制约因素是、我们需要在下一次转换完成之前超时所有数据。 数据表中有一个很好的段落:

    如果您愿意、我会向您介绍 ADS131E08是 ADS130E08的直接替代产品。 ADS131E08有更好的文档记录、没有 奇怪的数据格式问题。 ADS130E08 的 设计初衷是简单、  并在设计时考虑到了8kSPS 的具体要求。 如果您不介意复杂性更高但灵活性更高、ADS131E08会更好。

    最棒的

    Cole   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    感谢您的快速而详细的回答。 如您所建议、我将观看教程视频、并考虑您关于使用 ADS131E08的建议。 现在、我将把这个标记为已解决的问题、如果我对此有进一步的问题和疑虑、我将用新的主题再次与您联系。

    此致、

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    听起来不错、感谢您的跟进。

    最棒的

    Cole