This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:DAC PLL 失锁

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, TI-JESD204-IP, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062013/dac38j84evm-dac-pll-out-of-lock

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件: TI-JESD204-IPLMK04828

尊敬的 TI:

我正在使用 Xilinx FPGA kcu040 kintex UltraScale 来驱动 DAC38J84EVM、所有引脚都应该已正确分配。

我已经尝试过 TI-JESD204-IP 和 Xilinx JESD204 IP。(当我使用 TI-JESD204-IP 时、我阻止了 ADC 输出和 ADC 输入)。两种设计最终都发出相同的"DAC 警报"- DAC PLL 失锁。

我的配置为:
LMFS:8411
采样率:1228.8MSPS、
内插:1.
其他详细设置由  DAC3XJ8XEVM 指南手册  第4.3章"AC3XJ8X 快速入门程序"之后的"快速入门"页面自动生成。

警报和错误页面:

这是我从"低级视图"页面e2e.ti.com/.../cfg.cfg 下载的 cfg

一些详细设置:

我在论坛上搜索了一些帖子、但它们的配置与我的不同。 我尝试跟随一些帖子、但失败了。似乎我必须设置  PLL_vcosel、PLL_VCO ...但我没有找到正确设置参数的位置和方法

请帮助我配置设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、

    您可能由于分配错误而遇到错误的串行器/解串器通道(#6)、或者 FPGA 出现时序问题(因为您看到 FIFO 错误)。  根据您显示的设置、FPGA 正在接收307.2MHz 参考时钟。 确保这是固件所需的内容。 如果通道6可能存在问题、请尝试使用附加文件中所示的4通道方法。 您还可以尝试原始的8通道模式、但 SerDes 速率降低、以查看这是否有用。 附加文件中也显示了此模式。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38J84_5F00_LMF_5F00_4421.pptx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim

    我已经重新定时了程序、确保程序中没有时序问题。
     现在通道6可能的问题不再存在、但是 DAC PLL 仍然没有锁定、FIFO 读取错误和 FIFO 读取空仍然打开。


    我现在应该检查什么?(抱歉、这些问题)

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您未使用 DAC PLL、因此这是正常情况。 我认为 FPGA 存在问题、您应该联系 Xilinx 寻求帮助。 如果您使用 Chipscope、您应该会看到 FPGA 在 CGS 完成且 SYNC 保持高电平后发送有效数据。 仔细检查 FPGA JESD 参数、并确保它们与 DAC 参数匹配。 您的 FPGA 需要 DAC EVM 的两个时钟(内核时钟和参考时钟)还是一个时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面是我的测试台方框图。
    DAC38J84EVM 的输入为:
    synct0_p/n 连接  SYNCBP/N 端口(DAC)、
    REFCLK_p/n  正在连接  DCLKOUT0p/n 端口(LMK04828、307.2MHz)、
    sysref_p/n 正在连接 SDCLKOUT1p/n 端口 (LMK04828、307.2MHz)

    到 DAC 的数据输出为:
    TX_p/n[7:0]。 这些是 GTH 收发器、 根据原理图进行连接。

    我对这些时钟感到困惑。REFCLK 的频率似乎在 jesd204 IP 中设置、SYS_ref 在 GUI 中设置为线路速率的1/40。
    我已经尝试 ILA,我发现有时 SYNC_SIGNAL 为低电平。

    是否有任何问题?或者我应该如何进行进一步调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大 SYSREF =数据速率/(K * N)、其中 N 是任何整数。 在您的设置中、最大 SYSREF 可以是61.44MHz。 请尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、、如何  单独更改 SYSREF?在我的设置中、REFCLK 和 SYSRref 来自 DCLKOUT0和 SDCLKOUT1。 我认为 REFCLK 为307.2MHz、sysref 也为307.2MHz、因为 在时钟输出页面中、CLK0和1由一个分频器控制。
    实际上、我不太确定如何调节频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了4421 configuration.seems、报警仍然打开。

    最可能的问题是什么、程序或 FPGA、或者我应该确保什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDCLK 使用 SYSREF 和 SYNC 选项卡上显示的 SYSREF 分频器。 默认分频器应该有160 (请参阅随附的)。 这将创建15.36MHz 的 SYSREF 频率、适合您的设置。

    e2e.ti.com/.../4405.SYSREF.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、

    下面是一个使用 TI JESD IP 的示例项目。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_JESD204_5F00_IP_5F00_KCU105_5F00_DAC38J84_5F00_841.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    感谢您的善意帮助。现在我将尝试在另一个 FPGA 板上工作。


    我想将 FPGA 编程为 DDS 作为 DAC 输入数据的源 (而不是简单地从 DDR 读取数据)、并使用 PC 快速调整信号的频率和相位。此外、 我希望对几个 DDS 数字信号进行汇总、以合成新的波形。
    好处是 PC 中的数据可以简化为几个控制命令。


    我认为 TSW14J56EVM 是一个很好的起点、它有8个通道和 USB 3.0端口。 能否重新编程和修改 TSW14J56EVM 以满足我的需求? 如果可能、我是否仍可以 使用 TI-JESD204-IP 或仅修改源代码(FPGA 中是否有足够的逻辑门源来添加我的设计?)? 我对 在 TSW14J56EVM 和 DAC 38j84之间建立 jesd204b 链路的难度有点担心。

    希望听取您 的意见和建议。

    此致、

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、

    您可以使用 JTAG 接口对 TSW14J56进行重新编程。 您可能遇到的主要问题是 TI JESD204B IP 目前仅适用于 Xilinx FPGA。 TSW14J46使用 Intel FPGA。 我建议您尝试修改 TI 网站 TSW14J56EVM 产品文件夹中提供的 TSW14J56源代码。 根据您的经验、这可能是一项简单的任务或一项困难的任务。  我不知道您的应用需要多少逻辑门、因此只有您可以回答。 由于 TSW14J56的源代码是由不再支持此功能的第三方供应商开发的、因此 TI 将无法为您提供任何支持。  

    此致、

    Jim