Other Parts Discussed in Thread: ADC3444, ADC3444EVM, LMH5401
主题中讨论的其他器件:ADC3444、 ADC3444EVM、 LMH5401
我想使用 ADC3444将-0.2V~1V 的单极性宽带宽模拟信号数字化。 如数据表中所述、"每个输入引脚(INP、INM)必须在(VCM + 0.5V)和(VCM–0.5V)之间对称摆动"、因此这意味着我无法输入单端信号、因为信号没有 对称摆动? 尽管可以满足共模电压范围要求、但由于不对称、信号仍然无法作为单端输入? 我对数据表中的这个表达式感到困惑。 谢谢!