This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3441:如何理解"每个输入引脚(INP、INM)必须在(Vcm + 0.5V)和(Vcm–0.5V)&quot 之间对称摆动;在 ADC3444的数据表中

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3444, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062337/adc3441-how-to-understand-each-input-pin-inp-inm-must-swing-symmetrically-between-vcm-0-5-v-and-vcm-0-5-v-in-datasheet-of-adc3444

器件型号:ADC3441
主题中讨论的其他器件:ADC3444ADC3444EVMLMH5401

我想使用 ADC3444将-0.2V~1V 的单极性宽带宽模拟信号数字化。 如数据表中所述、"每个输入引脚(INP、INM)必须在(VCM + 0.5V)和(VCM–0.5V)之间对称摆动"、因此这意味着我无法输入单端信号、因为信号没有 对称摆动? 尽管可以满足共模电压范围要求、但由于不对称、信号仍然无法作为单端输入?  我对数据表中的这个表达式感到困惑。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liyang,

    平衡-非平衡变压器通常用于将单端输入转换为差动输入。 您是否购买了 TI ADC3444EVM? 如果是、则电路板上已经有一个平衡-非平衡变压器。

    以下是 查找 EVM 原理图的链接(下载“设计文件”下的“ADC34xxEVM 设计包”): https://www.ti.com/tool/ADC3444EVM

    在这里、您 可以看到设计中使用的平衡-非平衡变压器。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    非常感谢! 我知道 EVM 上有一个平衡-非平衡变压器、我已经对其进行了测试。 考虑到我的应用、我将在我的设计中对差分放大器应用一端。 谢谢!

    此致、

    Liyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liyang,

    对于 SE 至差分接口、LMH5401是一个很好的建议。

    此致、

    Rob