This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB46:输入模拟带宽为何大于采样率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB46

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061797/ads42jb46-why-input-analog-bandwidth-is-larger-than-sample-rate

器件型号:ADS42JB46

大家好、

我不知道 为什么输入模拟带宽大于 ADS42JB46的采样率、ADS42JB46的模拟带宽约为900MHz、但其最大采样率为160MSPS、  

我对 JESD204B 有疑问、为什么 ADS42JB46 在 SPI 寄存器映射中具有"SYNC REQ"选项、地址为"0x36"。 我的问题是、这个"请求"信号用于什么? 我找不到任何用于"同步请求"的 I/O 端口?  

那么、这种"请求"信号传输到哪里呢?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    在采样率范围内、射频带宽的输入范围更宽、可支持欠采样过程:请参阅以下应用手册了解详情

    https://www.ti.com/lit/an/slaa594a/slaa594a.pdf?ts=1639400173807&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dundersampling%2526nr%253D389

    此同步信号是用于为 ADC 和 FPGA 建立 JESD204连接的握手信号。 您可以了解有关 JESD204的更多信息

    https://www.ti.com/applications/industrial/jesd204-technology.html?keyMatch=JESD204

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    关于第一个问题、我知道欠采样、但我认为输入带宽应小于采样率、例如输入频率为800~900 MHz、采样率高于200 MSPS、 这样的过程是欠采样、对吧?

    但对于 ADS42JB46、输入带宽为0~900 MHz、欠采样的工作原理是什么? 我想它会在 第一个奈奎斯特区域出现混叠并出现故障。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    关于第二个问题、嗯、、如果 SYNC 是握手信号、那么该信号如何从 ADS42JB46输出、因为除了 SYNC IN 端口之外没有 SYNC OUT 端口、那么同步信号将包含在 ILA 部分中?

    顺便说一下、很抱歉。 我找不到来自上述链接的握手同步进度、您能显示更多详细信息吗?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NaN、

    请查看应用手册。 更宽的输入带宽可支持800至900MHz 的射频输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NaN、

    请查看 JESD204培训站点。 SYNC 信号应从 FPGA 发送到 JESD204链路中的 ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    是的,我知道 SYNC 应该来自 FPGA(接收器)到 ADC(发送器),  

    我的问题是同步"请求"如何从 ADC 传输到 FPGA、、、因为我找不到任何 I/O 端口来执行此操作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    很抱歉我没有说明。 我的问题是、如果输入带宽(例如600~900 MHz)大于采样率(200MSPS)、

    尽管对模拟信号进行欠采样、但 ADC 不会正确地重组原始信号、因为它违反了采样原理、、、、、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我看到的所有内容表明、只有发送器可以接收同步请求、但在 ADS42JB46数据表中、我无法理解为什么该 ADC 可以"生成"同步请求、、、、、因为没有关系 I/O 端口来实现此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要确保输入数据带宽(即带宽)小于 Fs/2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    那么、为什么输入带宽为900MHz、这个带宽值大于 ADS42JB46的采样率、我不知道为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NaN、

    这是由于设计的灵活性。 您不必使用所有带宽。 您可以使用100Mhz 至200MHz。 或300MHz 至400MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    因此、带宽900MHz 意味着我可以检测到的最大频率为900MHz、但不是0~900MHz、对吧?

    例如、如果输入模拟介于900MHz~1000MHz 之间、则该 ADC 将无法正常工作、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它无法支持高于900MHz 的输入频率、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    这是一个性能问题。 您必须查看数据表轮廓图才能查看性能差异。 如果在较高频率下性能是可接受的、则仍可以使用它。 这取决于您的应用使用情况和要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    是的、我知道您的答案、但我只是对该图显示的值感到困惑、我认为在您编写此表时存在问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告知混淆的原因

    也许这将提供更好的指导:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    混乱之处是:

    ADS42JB46数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    我会得到您的答案、我想、就像这样:

    如果我的数字是正确的、我会感到困惑的是、为什么这个160MSPS ADC 具有如此宽的输入模拟带宽。

    我的要点是、如果输入频率高于900MHz、输入信号幅值将低于满量程减去3dB、因此无法 正确对信号进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我尝试以这种方式解释一下。 您将始终需要带通滤波器或低通滤波器(基于 L/C)来防止混叠。 想法是、您可以根据应用情况在不同的奈奎斯特输入不同的输入频率

    我们的数据表指定了70MHz、170MHz 和230MHz 的典型频率、因为它们是不同的用例。 您可能具有不同的用例、需要不同的奈奎斯特区域。 上面显示了具有两个不同带通滤波器的情况1和情况2。

    即使在900MHz 下、也可以对信号进行采样。 但是、由于模拟带宽的滚降、会出现失真和性能下降。

    最终、如果可能、TI 将设计适合所有应用使用的芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    是的、我会得到您的答案、这意味着该 ADC 可采样的有效或适当输入频率范围介于0~900 MHz 之间、并且在900 MHz 之后、采样信息将会很糟糕。

    在图中,您可以看到,对于单频,某些单频点(例如70/170/230MHz),这款具有160MSPS 的 ADC 可以很好地工作。

    我的要点是、如果输入带宽低于160Msps/2 (80MHz)、同时 MAX 频率低于900MHz、例如100~180MHz、800~880MHz、但不包括900~980MHz、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 该 ADC 将会很好地工作。

    此致、