This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02EVM:ADS125H02EVM 连接错误

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02EVM, ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062075/ads125h02evm-ads125h02evm-connection-error

器件型号:ADS125H02EVM
主题中讨论的其他器件: ADS125H02

您好!

我使用 Delta-Sigma ADC 软件连接 ADS125H02EVM。 在控制台选项卡中 、软件已接收到器件 ID 为 ADS125H02、但在器件选项卡中、软件无法读取寄存器映射和寄存器解码信息。  

所有跳线和开关均配置为默认配置。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vu,

    似乎未安装 EVM 器件包。 当器件连接但未显示寄存器映射时、这是因为 GUI 无法找到它。 大部分时间是因为未安装设备软件包、或者先安装了设备软件包。 必须首先安装主 GUI。

    因此、您可能需要安装器件包、或卸载 GUI 和器件包、然后重新安装 GUI、再安装器件包。

    布莱恩