Other Parts Discussed in Thread: AMC7834, LM50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC7834 主题中讨论的其他器件: LM50
我们将 AMC7834用于 TDD 应用无线电单元、
根据下面的方框图、我们将需要8个 DAC、包括4个 AUX DAC、
请回答以下问题、
- AUX DAC 和 DAC 的工作速度差是多少?
- 我们能否仅为驱动器放大器指定 AUX DAC 端口?
- 我们是否可以使用 AUXDAC 端口进行 PA 偏置?
- AMC7834内部是否有任何配置可使相应 DAC 端口的偏置电压突然变为0V、对于 RX 事件、我们需要此功能
- DAC 在命令输入时的响应时间是多少?
- AUXDAC 在命令输入时的响应时间是多少?
- LM50温度传感器和 AMC7834是否可以单独使用闭环系统?