This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:AMC7834 AUXDAC 和 DAC 端口使用情况

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834, LM50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061155/amc7834-amc7834-auxdac-and-dac-port-usage

器件型号:AMC7834
主题中讨论的其他器件: LM50

我们将 AMC7834用于 TDD 应用无线电单元、  

根据下面的方框图、我们将需要8个 DAC、包括4个 AUX DAC、

请回答以下问题、

  1. AUX DAC 和 DAC 的工作速度差是多少?
  2. 我们能否仅为驱动器放大器指定 AUX DAC 端口?
  3. 我们是否可以使用 AUXDAC 端口进行 PA 偏置?
  4. AMC7834内部是否有任何配置可使相应 DAC 端口的偏置电压突然变为0V、对于 RX 事件、我们需要此功能  
  5. DAC 在命令输入时的响应时间是多少?
  6. AUXDAC 在命令输入时的响应时间是多少
  7. LM50温度传感器和 AMC7834是否可以单独使用闭环系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooraj、

    1:AUXDAC 和 DAC 输出的稳定时间是相同的。  它们具有类似的交流行为。

    2、这些 DAC 可以用于任何偏置、但钳位模式只使 AUXDAC 变为 GND。  常规 DAC 具有用于 可编程钳位电压的 VCLAMP 输入。

    3、LDMOS PA 型可以。

    4.由于内部模拟开关有一些阻抗、钳位功能有些慢。  我们为钳位功能指定了大约5µs μ V 的值。

    更新 DAC 的延迟非常短。  因此、假设在执行更新命令期间 LDAC 事件以 CS 的上升沿开始。  您可以预计、转换将在几百纳秒内开始。  实际延迟是压摆率和稳定时间。

    6. DAC 和 AUXDAC 具有相同的更新时间。

    7. 该器件无法监控外部温度传感器的闭环运行情况。  任何闭环功能都需要主机控制器来监控 ADC 输入并直接更新 DAC。

    谢谢、

    Paul