This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:Mux/PGA 的共模和差模输入阻抗

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133416/ads124s08-common-and-differential-input-impedance-for-the-mux-pga

器件型号:ADS124S08

您好!

我想知道多路复用器/PGA 的差分和共模输入阻抗。 遗憾的是、数据表中未显示此信息。 请提供。

谢谢、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    PGA 的输入被视为高阻抗、因为启用 PGA 的输入类似于仪表放大器(GΩ)。  阻抗相对于各种因素是动态的、因此我们决定使用输入电流特性图、而不是给出阻抗值来提供更真实的视图。  输入电流图可用于启用 PGA 和禁用 PGA。  数据表图从图8开始、其中绝对输入电流相对于输入电压。  这些图主要显示了输入泄漏。  差分输入电流图从图12开始。

    此致、

    Bob B