This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:ADS5296A -驱动模拟输入

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADS5296A, ADS52J90, THS4509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132246/ads5296a-ads5296a---drive-analog-input

器件型号:ADS5296A
主题中讨论的其他器件:THS4541ADS5296ADS52J90THS4509

您好!

我想使用差分运算放大器驱动 ADS5296A。 (THS4541)

请 提供参考原理图。

此外、我能否使用单端信号驱动 ADS5296A?

如果是,请。 提供参考原理图。

Regardes

Zeev gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeev、

    让我来了解一下采用 ADS5296的原理图或任何参考设计、明天回来。

    谢谢  

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeev、

    我正在咨询我的团队、为您提供使用差动运算放大器 THS4541驱动 ADS5296A 的任何可用设计文档。  

    EVM 原理图也没有任何放大器来驱动 ADC。

    因此、到目前为止、我还没有找到任何现有文档。  

    请允许我再花一些时间来确定支持这一目标的方法。 将在周一之前通知您。   

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeev、

    我检查了 AFE5296A 的配套器件是否由放大器 THS4541驱动。 遗憾的是、我们没有 THS4541的任何参考原理图。 但是、我有一个具有 THS4509的 ADC ADS52J90的参考原理图。

    关于您的问题、我还可以使用单端信号驱动 ADS5296A 吗?

    不能、您无法使用单端输入驱动器件 ADS5296A、这主要是因为器件的共模电压范围为0.95V +/- 0.05V、这不会在单端模式下提供输入的完整摆幅。

    我希望这能回答你的问题。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeev、

    还有什么可以帮你的吗?

    此致、

    Abhishek