Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADS5296A, ADS52J90, THS4509
主题中讨论的其他器件:THS4541、 ADS5296、 ADS52J90、 THS4509
您好!
我想使用差分运算放大器驱动 ADS5296A。 (THS4541)
请 提供参考原理图。
此外、我能否使用单端信号驱动 ADS5296A?
如果是,请。 提供参考原理图。
Regardes
Zeev gerber
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zeev、
我检查了 AFE5296A 的配套器件是否由放大器 THS4541驱动。 遗憾的是、我们没有 THS4541的任何参考原理图。 但是、我有一个具有 THS4509的 ADC ADS52J90的参考原理图。

关于您的问题、我还可以使用单端信号驱动 ADS5296A 吗?
不能、您无法使用单端输入驱动器件 ADS5296A、这主要是因为器件的共模电压范围为0.95V +/- 0.05V、这不会在单端模式下提供输入的完整摆幅。

我希望这能回答你的问题。
如果您有其他问题、请告诉我。
谢谢、此致、
Abhishek