This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:GBL_ACTIVE_TERM 和 ACT_TERM_IND_RES

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055887/afe5818-gbl_active_term-and-act_term_ind_res

器件型号:AFE5818

尊敬的 e2e 支持:

我们是否还有数据表以外的文档来解释如何优化两个寄存器 GBL_ACTIVE_TERM 和 ACT_TERM_IND_RES?

我们能否同时启用这两个引脚(这意味着我们有3个并联终端:15k Ω、GBL 和 IND)?

我们是否有任何流程/指南来优化此终端设置?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对拖延答复表示歉意。

    我查看了器件的原理图、发现这两个寄存器并不是相互排斥的。 这意味着 GBL_ACTIVE_TERM 将覆盖 ACT_TERM_IND_RES、因此您不能同时使用这两个值。

     ACT_TERM_IND_RES 或 GBL_ACTIVE_TERM 都可以工作、但不能并行工作。  

    您可以从可用的电阻器值选择中对其进行优化、并且您始终可以放置外部无源电阻器、

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!

    感谢您的回答。 我是另一个回答相同问题的 TI AFE5818用户。

    是否有应用手册说明我们应何时使用 GBL_ACTIVE_TERM 或 ACT_TERM_IND_RES?

    GBL_ACTIVE_TERM 的设置较少、但看起来它会根据 LNA 增益自动配置 ACT_TERM_IND_RES、以获得固定的端接电阻器值。

    另一方面、ACT_TERM_IND_RES 看起来具有更多设置、但需要根据 LNA 增益进行调整。

    可以确认吗?

    此致、

    Nicolas PERRIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我很抱歉因为我休假而延迟答复。

    我们没有关于使用有源终端的应用手册。 不过、您是正确的、GBL_ACTIVE_TERM 在所有 LNA 增益上呈现固定输入电阻、根据 Reg198[5:4]中的值、可将其编程为50Ω Ω、100Ω Ω、200Ω Ω 和400Ω Ω。

    ACTIVE_TERM_IND_RES 也使用 LNA 增益设置有源终端电阻器值。 此设置后面的公式为:

    R = kΩ μ A/nACTIVE /(1 + GLNA / 2)、

    其中 nActive 是 ACT_TERM_IND_PROG 设置的十进制等效值、GLNA 是 LNA 增益(以线性单位表示)。 要启用此控制、请确保 ACT_TERM_IND_RES_EN 为1。

    如果您有任何疑问、请告知我/

    谢谢、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!

    感谢您的回答、现在我非常清楚。

    此致、

    Nicolas