尊敬的 e2e 支持:
我们是否还有数据表以外的文档来解释如何优化两个寄存器 GBL_ACTIVE_TERM 和 ACT_TERM_IND_RES?
我们能否同时启用这两个引脚(这意味着我们有3个并联终端:15k Ω、GBL 和 IND)?
我们是否有任何流程/指南来优化此终端设置?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对拖延答复表示歉意。
我查看了器件的原理图、发现这两个寄存器并不是相互排斥的。 这意味着 GBL_ACTIVE_TERM 将覆盖 ACT_TERM_IND_RES、因此您不能同时使用这两个值。
ACT_TERM_IND_RES 或 GBL_ACTIVE_TERM 都可以工作、但不能并行工作。
您可以从可用的电阻器值选择中对其进行优化、并且您始终可以放置外部无源电阻器、
谢谢、此致、
Abhishek
Abishek、您好!
感谢您的回答。 我是另一个回答相同问题的 TI AFE5818用户。
是否有应用手册说明我们应何时使用 GBL_ACTIVE_TERM 或 ACT_TERM_IND_RES?
GBL_ACTIVE_TERM 的设置较少、但看起来它会根据 LNA 增益自动配置 ACT_TERM_IND_RES、以获得固定的端接电阻器值。
另一方面、ACT_TERM_IND_RES 看起来具有更多设置、但需要根据 LNA 增益进行调整。
可以确认吗?
此致、
Nicolas PERRIN
您好、Nicolas、
我很抱歉因为我休假而延迟答复。
我们没有关于使用有源终端的应用手册。 不过、您是正确的、GBL_ACTIVE_TERM 在所有 LNA 增益上呈现固定输入电阻、根据 Reg198[5:4]中的值、可将其编程为50Ω Ω、100Ω Ω、200Ω Ω 和400Ω Ω。
ACTIVE_TERM_IND_RES 也使用 LNA 增益设置有源终端电阻器值。 此设置后面的公式为:
R = kΩ μ A/nACTIVE /(1 + GLNA / 2)、
其中 nActive 是 ACT_TERM_IND_PROG 设置的十进制等效值、GLNA 是 LNA 增益(以线性单位表示)。 要启用此控制、请确保 ACT_TERM_IND_RES_EN 为1。
如果您有任何疑问、请告知我/
谢谢、
Abhishek