This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:最大输出缓冲器电流规格

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057457/ads4249-max-output-buffer-current-spec

器件型号:ADS4249

大家好、团队、

我想知道 IDRVDD 的最大功耗。 在 ADS4249数据表中、它仅指定典型值。  

1.您能告诉我最大值吗? 我的客户需要这个值来查看当他们使用一个1A 1.8V LDO 为两个 ADS4249供电时是否存在过流的可能性。  

客户希望估算 LVPECL 245.76MHz 时125摄氏度 Tj (最坏情况)下的典型和最大功耗。 如果需要更多信息来估算功耗、请告诉我。

2.数据表中有一个用于获取 IDRVDD 的公式。 当谈到上面数据表中的94mA 时、

- CL 将为零、因为条件指定"无负载电容"

- DRVDD = 1.8V

-N*favg =50%*2.5MHz

那么、CL 将为零、那么如何计算电流消耗? 您能否 检查上面的计算是否有任何错误?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    我们将为您进行研究。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的反馈。 我想知道您何时可以提供此信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我们今天在实验室工作台上设置 ADS4249评估板、并运行测试模式。 我们发现 DRVDD 电流为107mA。

    请记住、负载电容(基于不同的布线长度和 PCB 材料类型)将在公式和数据输出开关电流的最终计算中发挥重要作用。

    我们正在为您验证方程式、但此测量始终存在一些可变性。 这就是我们没有在这里列出最大限制的原因。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    您能在实验室工作台上提供更多详细信息吗?

    其条件与数据表相同- +25°C、AVDD = 1.8V、DRVDD = 1.8V、50%时钟占空比、 fin = 2.5MHz、无负载电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    我们再次设置 ADS4249 EVM、以测试125度 C Tj 下的最大电流消耗、LVPECL 为245.76MHz、模拟输入音调为2.478MHz。

    在将器件加热至125摄氏度后、电流消耗增加了大约1.2mA、从大约105.8mA 增加到107mA。  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈!