Other Parts Discussed in Thread: ADS4249
大家好、团队、
我想知道 IDRVDD 的最大功耗。 在 ADS4249数据表中、它仅指定典型值。
1.您能告诉我最大值吗? 我的客户需要这个值来查看当他们使用一个1A 1.8V LDO 为两个 ADS4249供电时是否存在过流的可能性。
客户希望估算 LVPECL 245.76MHz 时125摄氏度 Tj (最坏情况)下的典型和最大功耗。 如果需要更多信息来估算功耗、请告诉我。

2.数据表中有一个用于获取 IDRVDD 的公式。 当谈到上面数据表中的94mA 时、
- CL 将为零、因为条件指定"无负载电容"
- DRVDD = 1.8V
-N*favg =50%*2.5MHz

那么、CL 将为零、那么如何计算电流消耗? 您能否 检查上面的计算是否有任何错误?
非常感谢!