This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A-SP:使用 LVDS 信号驱动时钟引脚

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5675, DAC5675A, CDCLVP111-EP, SN65LVDT101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055560/dac5675a-sp-driving-the-clock-pins-with-lvds-signal

器件型号:DAC5675A-SP
主题中讨论的其他器件:DAC5675DAC5675ACDCLVP111-EPSN65LVDT101

我们在航天项目(LEO 任务)上使用 DAC5675、并考虑使用 FPGA 生成的 LVDS 信号来驱动 clock_p 和 clock_n。  这种方法是否起作用?  我在数据表中找不到有关使用 LVDS 信号驱动时钟引脚的任何信息。  我们在每个设计中使用3个 DAC5675。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、约克、

    如果使用 LVDS、则维持 VCM 和 Swing 可能是一个问题。 通常、FPGA 的 CAN 可以执行 LVPECL、是否有理由使用 LVDS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、感谢您的回答。  我们使用 ADA-SDEV-base - FPGA 板来生成时钟。  我们的原始计划是生成所有 DAC 输入以及具有 LVDS 的 CLK、CLKC。  DAC 输入没有问题、但由于 CLK 和 CLKC 需要 LVPECL、我可以要求我们的 FPGA 工程师查看他是否可以生成 LVPECL CLK 和 CLKC。  或者更好的是、您能否推荐 LVDS 至 LVPECL 转换器?  由于我们使用的是3 ea DAC5675A、因此最好使用三路 LVDS 转 LVPECL 转换器芯片、TI 是否有这样的器件?  我们将采用四路输入/输出器件、因为三路输入/输出不太常见。  如果您没有任何三路或四路 LVDS 至 LVPECL 转换器器件、请推荐最佳单路 LVDS 至 LVPECL 转换器芯片。  Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、约克、

    我们对航天级时钟缓冲器的选择有限。 请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/clocks-timing/buffers/products.html#p404=Differential&p1498=HiRel%20Enhanced%20Product;Space

    此外、另一种解决方案可以使用电路实现 LVDS 至 LVPECL。  

    您是否知道将为此项目订购的器件数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔

    我查看了时钟缓冲器 CDCLVP111-EP 规格、但它不是我们需要的规格、如果我正确阅读了数据表、CDCLVP111-EP 是1:10 LVPECL 缓冲器。  我们需要的是 LVDS 到 LVPECL 转换器。  我想知道 SN65LVDT101是否适合我们?

    您还提到了"此外、另一种解决方案可以使用电路来实现 LVDS 至 LVPECL "、我不确定您所指的是什么?

    这是一个"LEO"项目、因此卷较低(< 100)。

    请告诉我们您的想法。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下链接具有终止 配置。

    https://www.ti.com/lit/an/scaa059c/scaa059c.pdf

    SN65LVDT101 将起作用、但它不是航天级。  

    您的 FPGA 设计人员是否回答 了他们是否可以支持 LVPECL? 我不确定 FPGA 中会使用哪些外设、但 Kintex UltraScale 具有 LVPECL 配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将询问我们的 FPGA 设计人员有关 LVPECL 支持的问题。  

    SN65LVDT101是否具有"EP"版本?   我们的最终产品将执行 "LEO"任务、我被告知 EP 将在这种情况下工作。

    数据表中没有提到它、但我正在收听有关"增强型航天塑料产品"的 TI 在线研讨会、因此希望在不久的将来在 EP 中购买 SN65LVDT101不会成为问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获得答案的最快方法是在界面论坛中发布问题。 请参阅以下链接。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已经在界面论坛上发布了我的问题