Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S, ADS131E08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131E08S 主题中讨论的其他器件: ADS131E08
由于时序问题、我们正在考虑将 ADS131E08替换为 ADS131E08S。
在这两种情况下、建议的电容器值是不同的。
但是、如果我不需要使用 ADS131E08S 具有的3ms 启动功能、我是否可以保留 ADS131E08建议的电容器值?