This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:建议的外部电容器值 us ADS131E08

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055915/ads131e08s-recommended-external-capacitor-values-us-ads131e08

器件型号:ADS131E08S
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

由于时序问题、我们正在考虑将 ADS131E08替换为 ADS131E08S。
在这两种情况下、建议的电容器值是不同的。
但是、如果我不需要使用 ADS131E08S 具有的3ms 启动功能、我是否可以保留 ADS131E08建议的电容器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dina 您好!

    ADS131E08和 ADS131E08S 是不同的器件(尽管它们相似)。 虽然新型电容器有助于实现 ADS131E08S 的快速启动时间、但它们也需要确保内部基准电路稳定、因此无法更改。

    最棒的

    Cole

    编辑:我已决定让团队内部进行确认。 我将在确认后回复该主题。 在美国即将来临之际、我请您耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dina 您好!

    我已确认、如果您不想使用快速启动、则无需考虑将 ADS131E08值电容器与 ADS131E08S 搭配使用。

    最棒的

    Cole