Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S
您好、先生、
我在"9.4.3.2输入信号阶跃"部分的数据表中有疑问。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads131e08s.pdf?ts=1637897228072&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS131E08S%253FkeyMatch%253DADS131E08SPAG%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DOPN

根据描述、延迟时间为第4个。
如果 ADS131E08S 使用外部模拟开关、
转换时间是否存在一些条件?
例如、如果我设置 DR[2:0]=001 32kSPS 16位并且在开始时仅获取一次数据、那么这是一个时序图、如下所示。


例如、如果在以下配置中、除了该器件中的 AIN 之外、我在外部添加了 AIN0和 AIN1、
读取上述时序时、是否可以读取正确的值?
(我正在查看总共16通道采样)。

谢谢。
此致、