This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:使用 AIN 外部开关转换模拟开关

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057030/ads131e08-on-the-conversion-of-analog-switches-using-ain-external-switches

器件型号:ADS131E08

您好、先生、

我在"9.4.3.2输入信号阶跃"部分的数据表中有疑问。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads131e08s.pdf?ts=1637897228072&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS131E08S%253FkeyMatch%253DADS131E08SPAG%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DOPN

根据描述、延迟时间为第4个。
如果 ADS131E08S 使用外部模拟开关、
转换时间是否存在一些条件?

例如、如果我设置 DR[2:0]=001 32kSPS 16位并且在开始时仅获取一次数据、那么这是一个时序图、如下所示。


例如、如果在以下配置中、除了该器件中的 AIN 之外、我在外部添加了 AIN0和 AIN1、
读取上述时序时、是否可以读取正确的值?

(我正在查看总共16通道采样)。


谢谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、将多路复用器从一个通道切换到另一个通道实际上与具有显示输入阶跃的单个通道相同。  在切换多路复用器通道时、预期输入阶跃中提到的4tdr 延迟。