This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:连接外部 DVDD

Guru**** 2391075 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686SEVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056911/ads8686sevm-pdk-connection-of-external-dvdd

器件型号:ADS8686SEVM-PDK

您好!

我有一个 ADS8686SEVM_PDK 评估模块。 我希望将 ADS8686连接到 微控制器、因此将移除 PHI 板、微控制器将使用 J18上的引脚进行通信、微控制器的+3.3V 和 GND 将连接到 T1的引脚1和2。 数据表指出、如果使用外部 DVDD、则应移除 R28、但如果没有连接到 J17、是否有必要移除 R28? 原理图建议不必将其删除。

祝你一切顺利、

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  如果您继续使用 PHI 控制器和我们的评估软件、则需要移除 ADS8686SEVM-PDK 上的0 Ω R28电阻器。  如果您不会插入 PHI、则表示您正确-您不需要移除 R28。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom、

    好极了、

    祝你一切顺利、

    Alan