请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8686SEVM-PDK 您好!
我有一个 ADS8686SEVM_PDK 评估模块。 我希望将 ADS8686连接到 微控制器、因此将移除 PHI 板、微控制器将使用 J18上的引脚进行通信、微控制器的+3.3V 和 GND 将连接到 T1的引脚1和2。 数据表指出、如果使用外部 DVDD、则应移除 R28、但如果没有连接到 J17、是否有必要移除 R28? 原理图建议不必将其删除。
祝你一切顺利、
Alan