请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC7836 在 AMC7836IPAP 偏置控制器中、 根据引脚说明页面(第5页)、ADC0-ADC3监控 DAC 组 C 输出、ADC4-ADC7监控 DAC 组 D 输出、请找到所附的图像、

但在应用图(第75页)中、ADC0-ADC3监视 DAC 组 D、ADC4-ADC7监视 DAC 组 C

我们根据应用图进行了跟踪、请确认它是否正常。