This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:AMC7836 DAC 监控

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056811/amc7836-amc7836-dac-monitoring

器件型号:AMC7836

 在 AMC7836IPAP 偏置控制器中、 根据引脚说明页面(第5页)、ADC0-ADC3监控 DAC 组 C 输出、ADC4-ADC7监控 DAC 组 D 输出、请找到所附的图像、

                              

但在应用图(第75页)中、ADC0-ADC3监视 DAC 组 D、ADC4-ADC7监视 DAC 组 C

                 

我们根据应用图进行了跟踪、请确认它是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AMC7836没有"闭环"操作。 与哪个 ADC 输入连接的组无关紧要。

    为简单起见、请遵循应用图。

    此致、

    AK