This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664EVM:关于 FMC 的时钟输入

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055342/adc3664evm-about-clock-input-by-fmc

器件型号:ADC3664EVM

您好、E2E、

假设通过 FMC 连接器的采样时钟信号(来自 FMC 连接器 H4引脚的 FPGA_CLK 信号输入)输入的电压设计是多少?

如果您在电路图中以 VADJ-2.5V 为基准输入2.5V 单端时钟、它将超过 AD 转换器的额定电压(2.1V)。

由于放置了电平转换器、因此 SPI 信号等似乎可以输入2.5V、但采样时钟似乎直接连接到 AD 转换器。 是否可以认为输入为1.8V 单端信号是正确的用法?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    是的、这是正确的观察结果。 对于单端时钟输入、电压不得超过2.1Vpp (绝对最大值)、但标称值不应超过1.8Vpp (两个都具有~+0.9V 直流偏置)。

    根据 FPGA 的不同、您可以将 FPGA 时钟的组电压更改为1.8V、这可以满足此要求。

    否则、您可能能够安装端接电阻器 R44以减小电压摆幅。

    另一个注意事项是、FPGA 时钟可能具有毫微秒的 rms 抖动。 这会降低 ADC 的 SNR 性能、因此可能需要对时钟进行滤波以实现所需的结果。

    此致、

    Dan